This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2/R3高级充电算法实现

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820807/bq40z50-r2-bq40z50-r2-r3-advanced-charging-algorithm-implementation

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ24780BQ40Z50

您好,

我们在 电池组中使用 BQ40Z50-R3电量监测计 IC、在电池组外部使用 BQ24780充电器 IC、并将 MCU 用作主机来控制充电器 IC。

我们希望利用 FG 的高级充电算法功能。
MCU 将从 FG 获取充电数据并相应地配置充电器 IC。
由于不熟悉 BMS、我想参考高级充电算法实现示例。
您可以共享一个吗?
谢谢、
Chandan N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    感谢您使用我们的监测计。 bq40z50中的默认设置配置为4400mAh 容量的4.2V 电池。 为此设置了高级充电实现。 TRM 清楚地描述了算法的作用以及它如何根据 RSOC、电压和温度水平修改电压和电流。 请参阅。 如果您有任何其他问题、我们将在这里为您提供帮助。 这里是 TRM 的链接、