This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27523:VDD-VOH、VOL 与输出电流间的关系

Guru**** 1108400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819842/ucc27523-vdd-voh-vol-vs-output-current

器件型号:UCC27523

您好!

我的客户有以下问题。

您是否有 Vout=40mA~50mA 时的 VDD-VOH 和 VOL 测量数据?

我们认识到、它可以通过上拉/下拉电阻进行计算。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    感谢您帮助推广我们的车手、我叫大功率车手团队的 Mamadou Diallo。

    该数据未针对我们的器件进行生产测试、因为可以根据使用上拉和下拉电阻值进行的计算确定该数据。

    您的客户在其应用中是否有任何我可以解决的有关此参数的特定问题? 换言之、客户在应用程序方面尝试使用此数据完成什么?

    感谢您提供更多详细信息。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、  

    我没有听到您的声音、因此我将假定此问题已解决、并将此主题标记为已解决。 如果是、请按绿色按钮、如果您对此主题有进一步的疑问、请告知我们。  

    此致、

    -Mamadou