This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:询问有关 TPS7A0530PDQNR 的建议

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852888/tps7a05-asking-for-the-recommendation-on-the-tps7a0530pdqnr

器件型号:TPS7A05

大家好、

客户正在学习 TPS7A0530PDQNR 并申请以下条件结果。

您是否会为数据收集提供帮助?

在空载时保持3.00V 稳压输出的最小输入电压:

在100uA 负载下保持3.00V 稳压输出的最小输入电压

80uA 负载时的输入电流(3.7V 和4.2V 输入时)

对输入施加3.7V 电压。 将使能引脚接地以禁用 LDO。 使用电源向 LDO 输出施加电压、并以0.3V 的步长缓慢地将电压从0.0V 增加到3.7V。 记录在每个电压阶跃进入 LDO 输出的电流。

对输入施加3.7V 电压。 将 Vin 连接到使能引脚以启用 LDO。 使用电源向 LDO 输出施加电压、并以0.3V 的步长缓慢地将电压从0.0V 增加到3.7V。 记录在每个电压阶跃进入 LDO 输出的电流。

测量3.3V 输入和100uA 负载下的输出压降

输入电流与接地电流间的关系、Ce =高电平、无负载、此时 Vin = 3.3V 和4.5V

输入电流与接地电流间的关系、Ce =高电平、负载为100uA、输入电压为3.3V 和4.5V

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、  

    请留出2-3个工作日、让我们了解我们是否有您需要的数据。  

    谢谢、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SSH、  

    请参阅下面我的评论。  

    空载时保持3.00V 稳压输出的最小输入电压:Vinmin = Voutput + Vdo、此处 Vdo 接近0、有关压降曲线、请参阅图21。 建议的输入电压为0.5V +输出电压。  

    在100uA 负载下保持3.00V 稳压输出的最小输入电压: Voutput + Vdo、此处 Vdo 接近0、有关压降曲线、请参阅图21。  建议的输入电压为0.5V +输出电压。  

    80uA 负载时的输入电流(3.7V 和4.2V 输入时)、请参阅图4

    对输入施加3.7V 电压。  将使能引脚接地以禁用 LDO。  使用电源向 LDO 输出施加电压、并以0.3V 的步长缓慢地将电压从0.0V 增加到3.7V。 记录在每个电压阶跃进入 LDO 输出的电流。 禁用时、在升高电压时、从输出端到接地端有一个120欧姆的电阻器;电流类似于在120欧姆的电阻器上放置一个电压。  

    对输入施加3.7V 电压。  将 Vin 连接到使能引脚以启用 LDO。  使用电源向 LDO 输出施加电压、并以0.3V 的步长缓慢地将电压从0.0V 增加到3.7V。 记录在每个电压阶跃进入 LDO 输出的电流。 启用后、该器件具有折返电流限制、请参阅图29了解电流限制曲线。  

    测量3.3V 输入和100uA 负载下的输出压降;请参阅"负载调节"下的第6.5节。  

    输入电流与接地电流间的关系、Ce =高电平、无负载、而 Vin = 3.3V 和4.5V、请参阅图4和5。  

    输入电流与接地电流间的关系、Ce =高电平、负载为100uA、输入电压为3.3V 和4.5V。 请参阅图4和5。  

    此致、  
    Jason Song