This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:OCD 与 Rshun

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853245/bq76920-ocd-vs-rshunt

器件型号:BQ76920

您好;

 我只是想让我确信自己完全理解电流范围的限制、因为 OCD/CCD 最大设置分别为100mV 和200mV。 为了记录在案、这就让我明白了为什么在世界中、他们会将过载信号恰好放在范围的中间位置、从而为应用的峰值电流范围留出不到一半的范围。

不过、920数据表中的示例非常奇怪、看起来是错误的。

  • 首先、他们为 SCD 的 SRN 输入使用了错误的最大值...除非我完全绕过折弯(计划在今天;-D)、否则放电短路会导致 SRN 为正-非负。 因此、使用-300mV 似乎是不正确的。 SRN 为正时的最大额定值列为3.6V。   
  • 该示例列出了3A 的最大充电电流、这似乎是在-300mV 最大额定值下应使用的电流。

无论如何、如果我的范围为100mV、我必须将放大器增益降至3.7以适应250A 峰值放电电流。  100uOhm x 250A x 2.7 = 92.5mV

如果我的理解不正确、请帮助我激起一些理解

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我同意数据表示例有问题。 我们计划在下一个数据表修订版中改进此示例。

    本 TI 10节电池组参考设计文档中提供了更好的示例和说明: http://www.ti.com/lit/ug/tiduar8c/tiduar8c.pdf (请参阅第4页)。 您的理解是正确的、此示例与您的理解一致。 只需确保留出余量、以免在峰值放电期间出现意外的 OCD 故障。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt;

    是的、AppNote 更清晰。

    谢谢