This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择合适的芯片

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627, BQ25883, BQ25882, BQ25886, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853273/choosing-the-right-chips

主题中讨论的其他器件:TPS54627BQ25883BQ25882BQ25886BQ25887

我的团队和我正在为机器人假肢手设计 PCB。 我们希望能够插入 USB 并让 PCB 为锂聚合物7.4V 2S、1300mAh 电池组充电。 我们希望 PCB 的组件平衡电池并防止其受到过压和欠压的影响。  

从本质上讲、我们希望细胞受到良好的监测和稳定、因为它们将处于假体中并附着在某人身上。 我们不需要与微控制器连接任何接口、尽管这在未来可能会很好-温度监控也是如此。

电池将直接输出到电压稳压器(TPS54627)、因为我们的所有伺服和传感器都在5V 电压下运行。 任何建议都很有用、但我会尝试更多地了解选项。 不知道要在哪个芯片上包含哪些功能、我们需要多少等


谢谢、

JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    您可以考虑查看我们最新的 BQ2588x (为2S 锂聚合物充电的5V USB 输入)充电器系列。 BQ2588x 系列中有4种不同的充电器。

    BQ25882/3:I2C 控制型升压充电器、可通过5V USB 输入为2S 锂聚合物电池配置充电。 其他一些功能包括电源路径、D+/D- USB BC 1.2检测、用于监控电池的集成 ADC。 BQ25882是 CSP 封装、而 BQ25883是 QFN 封装

    BQ25886:独立升压充电器、可通过5V USB 输入为2S 锂聚合物电池配置充电。 它还具有电源路径和 D+/D-、并采用 QFN 封装

    3. BQ25887:I2C 控制型升压充电器、可通过5V USB 输入为2S 锂聚合物电池配置充电。 该器件具有电池平衡功能、还具有用于监控电池的集成 ADC。 BQ25887采用 QFN 封装。  

    如有任何疑问、请告知我们。