This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:可听噪声

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61500, LP8556, LP8557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852970/tps61196-audiable-noise

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS61500LP8556LP8557

您好 Sean、

您是否对上一帖子有任何想法:当电流低于60mA、3CH 时、升压转换器似乎进入嬉皮士模式/跳过频率模式、导致可听噪声。 当我将整个电流加润滑脂至60mA、5ch 时、SW 频率恢复且无声音。

现在、另一种情况也使用了 TPS61196、12V 输入电压、4p/11s LED、输出电压约为36V。 也能听到声音,所以我怀疑 TPS61196是否适合低电流需求?