This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:ATL431禁用

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, REF1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819993/atl431-atl431-disable

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: REF1112

您好、支持团队、

在 ATL431数据表图4中,当 VKA=VREF=0V 时,IKA 电流是否与 Ioff :0.05uA 相同?  如果 VREF 被拉至低电平、ATL431是否能够以非常低的电流禁用?

客户希望将 ATL431调查为过压 cramp 电路、但在正常运行期间、他们需要非常低的 Iq (<1uA)而不会出现过压。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我可以帮助您解决此请求。

    问题1: “在 ATL431数据表图4中,当 VKA=VREF=0V 时,IKA 电流是否与 Ioff :0.05uA 相同?”

    A1:是、只要 VREF 为 GND、VKA 的泄漏电流就会很低。 请记住、ATL431是模拟器件、由于 VREF 接近2.5V、泄漏电流将如图4所示增加。

    Q2: "如果 VREF 被拉至低电平、ATL431是否能够以极低的电流禁用?"

    A2:取决于它的低值。 图4显示了不同 VREF 电流下的泄漏。

    电压跳变点是什么?

    系统是否会在接近跳闸电压的情况下运行?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco-San、您好!

    感谢您的支持。 例如、他们希望使用标称电压3.3V、而过钳位电压大约为4V。 在3.3V 期间、电流必须低于1uA、因此它们无法接受图4性能。 我的问题是、

    ATL431是否可以在施加到二极管的3.3V 期间通过 VREF:0V 禁用 Ioff?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    是的、如果 VREF = 0V、则 ATL431将具有 Ioff、VKA = 0至36V。 电流将随 VREF 的增加而增加。

    另一种选择是 TPS3897A 高电平有效监控器、但这是6uA 至12uA 器件。

    另一种选择是低 Iq 运算放大器(<1uA)和 REF1112 (1.2uA)器件、但这接近于3-4uA 解决方案。

    如果此项目不紧急、我们可以通过电子邮件谈论未来产品。

    -Marcoo