This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:54V 输入电压下的传统硬开关全桥 VS 相移全桥

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, LM5045, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852912/lm5045-traditional-hard-switching-full-bridge-vs-phase-shift-full-bridge-in-54v-input

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件:UCC28950LM5046

您好、支持团队  

我可以帮您比较  54V 输入和1KW 应用中的传统硬开关全桥 VS 相移全桥  

哪一个具有更好的效率?为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    相移全桥提供零电压开关拓扑、如果输入电压较高、这会导致更低的开关损耗。

    例如、出于这一原因、UCC28950通常用于 PFC 级的400V 输出。

    54V 全桥可能不会有高开关损耗。

    在1kW 和54V 电压下、导通损耗将比任何开关损耗更大。

    我将添加一个展示 LM5045 (全桥)和 LM5046 PSFB 效率的文档、您可以看到这两个输入范围为36V 至72V 的器件之间的效率变化很小。

    e2e.ti.com/.../2425.Doc2.docx

    此致

    John