我使用 LM27761将3.3V 转换为-1.5V、原理图如下图所示
我认为我偏离布局指南的行为破坏了我的 VCPOUT 线路、因为我在 CPOUT 引脚上获得~-1.098V 电压、因此 VOUT 上没有输出。 我已经包括了 PCB 布局的屏幕截图、并想知道寄生电感是否可能导致这种损坏、或者问题是否可能源于其他问题、例如接触问题(封装是手工焊接的)、或者我的原理图设计可能有问题。 所有电容器均为陶瓷电容器、额定电压至少为10V、电阻器的精度为1%、额定电流为0.1W。
U6- LM27761
R8- R1 (11.8k)
R9- R2 (51.1k)
C12 - CIN (4.7uF)
C19 - C1 (1 μ F)
C20 - CCPOUT (4.7uF)
C14 - COUT (2.2uF)