This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38503:UCC38503:空载时交流输入电流异常

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819396/ucc38503-ucc38503-abnormal-ac-input-current-when-no-load

器件型号:UCC38503

尊敬的 TI:

我将 UCC38503用作 PFC +正向电源模块设计、其额定输出功率为300W。 当输出空载时,交流输入电流将变得异常。 电流波形、如上电时的浪涌电流。 当我在正向侧连接非常轻的负载时、例如3W 负载时、输入交流电流变为正常。 这是因为 PFC 或电流分流器补偿不佳?  

随附的文件是我的 PFC 电路和异常波形。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ginger Lin、您好、

    此时、控制器将在极轻负载时进入异步类型的突发模式。

    轻负载时、误差放大器输出小于0.33V、零功率放大器关闭 PWM 输出。
    您可以在 UCC38503数据表的方框图中看到这一点。
    由于 PWM 关闭、输出电压会下降、 一旦误差电压上升到0.33V 以上、PWM 就会启用
    因此、这就是您在交流输入电流上看到不规则突发的原因。
    在这种情况下、系统仅提供总体空载损耗。

    在您的情况下、这是300W 系统中的3W。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以禁用突发模式功能吗? 浪涌电流会在空载时产生一些电感噪声和 EMI 噪声。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ginger、

    您的原理图未显示从 VAC+到 D3阴极的旁路二极管。
    如果您安装了低速二极管、Vout 将在 PWM 启动前进行预充电。
    这将极大地帮助降低启动噪声。

    您可以做的另一件事是将电阻器 R6、R13、R32的值从 VAC+增加到 IAC 引脚。
    如果这样做、EA 输出将强制增加、因此零功率放大器将不会针对该功率级别激活。
    在高压线路和最小负载下进行测试

    如果进一步降低功耗、那么零功率放大器当然会在这个较低的电平上跳闸。
    您可能会找到超出工作范围的功率级别,如果您幸运的话,空载功率级别将产生大于0.33V 的 EA 输出。 在这种情况下,您将在空载到满载之间实现连续 PWM。

    此致

    John