This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:PgD 和 EN 关系

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819111/tps543b20-pgd-and-en-relationship

器件型号:TPS543B20

大家好、

我的客户正在设计具有多个 TPS543B20/C20的电路、他们使用 EN 和 PGD 引脚实现加电序列、并在启动期间逐一启动器件(器件 A->B->C->D、PGD 连接到下一个器件的 EN)。

现在,他们对断电顺序有了一个要求,他们需要以相反的方式逐一关断设备(设备 D->C->B->A)。

因此、我们需要您的帮助来了解如果 EN 禁用器件、PGD 将如何工作、PGD 是否仍会遵循输出电压的状态? 或者、当 EN 禁用器件时、PGD 是否为高阻抗? 谢谢。  

BTW、您对如何实现断电序列有什么建议吗? 谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如果您使用 EN 和 PGOOD 信号来启动 A->B->C->D,则关闭也将是 A->B->C->D  要反转序列、您需要使用外部逻辑。  您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、我明天将与客户讨论、并与您分享一张图表以方便理解。 同时、您能否帮助我们了解如果 EN 禁用器件、PGD 将如何工作?PGD 是否仍会遵循输出电压的状态? 或者、当 EN 禁用器件时、PGD 是否为高阻抗? 谢谢。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    当 EN 为低电平时、PGD 功能被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    关于'PGD 功能在 EN 为低电平时禁用'的'可中断'。'、您是指在 EN 为低电平时 PGD 为低阻抗还是高阻抗?  

    您是否会建议器件在 EN 为低电平后禁用 PGD 的时间? 谢谢。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    当 EN 为低电平时、PG 应拉低。  这种情况没有时序规格、但应在微秒内发生。