This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:有关器件的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819804/lm5034-questions-on-device

器件型号:LM5034

大家好、  

我的客户计划使用我们的 LM5034。 他们有以下几个问题:

反馈引脚的低通滤波器的频域? 需要 LM5034的频率响应以实现电流共享。 他们想知道波特图的频率响应“从反馈(COMP1和2)到占空比”。

 2.计划有5个 ACF 功率级,组1将由 IC 的输出1控制,组2将由 IC 的输出2控制

             每个输出是否可以支持多个功率级?

   - 如果可以、 LM5034的 CS 输入如何使用每个级的电流感应?  

谢谢!  

此致、  
Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    我将请我的同事 John Griffin 支持这一请求、John 今天是 OOO、但将在周一回来。

    请注意、我们将需要更多信息来回答您的问题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢! 我将向你们发送一封电子邮件、以便我也可以分享项目的更多详细信息。

    谢谢!  

    此致、  
    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred

    我将关闭此 E2E 帖子并通过电子邮件回答您的问题。

    此致

    John