请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65320D-Q1 您好!
我想通过调整外部源(MCU)的降压开关频率来创建"抖动"。
降压稳压器在动态更改开关频率时是否保持稳定?
两次更改之间的最短时间间隔是多少?
谢谢、
推测
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想通过调整外部源(MCU)的降压开关频率来创建"抖动"。
降压稳压器在动态更改开关频率时是否保持稳定?
两次更改之间的最短时间间隔是多少?
谢谢、
推测
推测、
数据表中介绍了如何使用外部时钟源来更改时钟频率。 该器件需要 在 TPS65320D 和控制器之间使用额外的组件。 但是、抖动超出了数据表的范围、并且尚未经过 TI 测试。
阅读数据表中的以下部分:
7.3.1.12选择开关频率
7.3.1.13如何连接 RT/CLK 引脚
我们的 客户确实使用了此技术、因此要回答您的问题、可以执行此操作、但您必须测试和认证此 IC 的稳定性以及更改之间的最长时间间隔。
一个良好的起点是大于100ns、 但请务必进行测试。