This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:开关频率控制。

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819575/tps65320d-q1-switching-frequency-control

器件型号:TPS65320D-Q1

您好!

我想通过调整外部源(MCU)的降压开关频率来创建"抖动"。

降压稳压器在动态更改开关频率时是否保持稳定?

两次更改之间的最短时间间隔是多少?

谢谢、

推测

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推测、

     数据表中介绍了如何使用外部时钟源来更改时钟频率。 该器件需要 在 TPS65320D 和控制器之间使用额外的组件。 但是、抖动超出了数据表的范围、并且尚未经过 TI 测试。

    阅读数据表中的以下部分:

    7.3.1.12选择开关频率

    7.3.1.13如何连接 RT/CLK 引脚

     我们的 客户确实使用了此技术、因此要回答您的问题、可以执行此操作、但您必须测试和认证此 IC 的稳定性以及更改之间的最长时间间隔。

    一个良好的起点是大于100ns、 但请务必进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gordon、

    我在 EVM 上执行测试。