This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:EN 引脚在保持悬空时不会激活芯片

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820202/tps54202-en-pin-does-not-activate-chip-when-left-floating

器件型号:TPS54202

也许我缺少一些东西、但根据数据表、EN 可以保持悬空、电流上拉将默认启用器件。 我尝试过2个芯片、但它无法启用它。 我不认为设计出了问题、一上 EN、一切都正常。 VCC 为20V、Vout 为3.3V。 还有其他东西吗? 这似乎太明显了、以至于我不敢相信它是数据表中的一个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仔细检查您的器件型号。 对于 TPS54202、EN 悬空表示启用;对于 TPS54202H、EN 悬空表示禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍利牛! 我得到了错误的部分、我的错误。 非常感谢 Jason 的快速回答