This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:如何连接 BQ25601D 和 bq27z561?

Guru**** 2525070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820118/bq25601d-how-to-connect-bq25601d-and-bq27z561

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

您好!

我正在开发一个涉及锂离子电池的电路。 电池必须能够充电、这就是我使用 BQ25601D 的原因、 处理器必须能够测量电池电压和电流、为此、我使用 的是 bq27z561。

我想知道如何使这两个芯片在电路中协同工作。 您可能有任何电路图示例吗?  

真诚地感谢您、

Žan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Žan、

    EVM 用户指南提供了一些高级方框图、用于展示如何连接充电器和监测计。 例如、请查看 BQ27z561用户指南中的图9和 BQ25601D 用户指南中的图1。 电池连接到监测计电路、监测计电路连接到充电器电路的 BAT 侧。

    我还建议订购这些 EVM、以简化评估和调试过程。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo!

    如果我正确理解这一点、我的电路应该看起来像这样...?

    此外:我应该直接从 PACK+和 PACK-为处理器供电、还是应该将其连接到 SYS_GND?

    谢谢、

    Žan μ A