This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:LM10011与 UCD92xx-EP 对比

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TMS320C6678, UCD9244-EP, UCD9222-EP, UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818420/lm10011-lm10011-vs-ucd92xx-ep

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件: TMS320C6678UCD9244-EPUCD9222-EPUCD9222

您好!

我需要为 TMS320C6678多核处理器的可变内核电源 CVDD 供电。 作为智能反射解决方案、我可以选择模拟控制器 LM10011或数字控制器 UCD92xx-EP。

LM10011和 UCD92xx-EP 有哪些优缺点?

我无法确定哪些情况下应该使用 LM10011、哪些情况下应该使用 CVDD 轨的 UCD92CC-EP。

谢谢、

Binayak   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak

    LM10011只是 VID DAC 电流源、用于将电流注入单个直流/直流转换器 FB 节点、以上下调整输出电压。  UCD9224-EP 和 UCD9244-EP 是具有 VID 接口的双通道/4通道数字 PWM 控制器。  如果您只需要一个通道、那么 LM10011将是最合适的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢 John。 这些是后续问题、需要进一步澄清:

    [1]但哪一个在性能方面更好(一个是模拟、另一个是数字)?

    [2] LM10011看起来比 UCD92xx-EP 简单。 在实施 LM10011时、我是否会遇到任何已知问题?  

    [3]我的板上有两个 TMS320C6678、位于不同的位置。 我想使用两个 LM10011、而不是一个 UCD9222-EP、前提是这两个器件的性能相同。 您的建议?

    [4] TI 网站现在不推荐使用 UCD9222、但对 UCD9222-EP 一无所知。 UCD9222-EP 是否也变得过时? 如果是、是否有新的建议替代 UCD9222-EP 来为 TMS320C6678的可变内核 CVDD 供电?

    谢谢、此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak

    LM10011 "可能"是一种更简单的解决方案。  您将需要选择一个单独的降压转换器来与 LM10011配合使用、这将回答您关于"从性能角度来看、哪种降压转换器更好"的问题。  LM10011只是一个 DAC。  如果 您的 TMS320C6678 距离较远、您可能需要单独的负载点稳压器。  如果它们相对靠近、您可以在它们之间放置一个双电源。  看情况而定。

    UCD9222-EP 由完全不同的组提供支持。  让我看看我是否可以联系他们进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢 John!

    我将等待有关 UCD9222-EP 可用性方面的更多信息。

    此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak

    UCD9222-EP 显示为"有效"。  但是、箭头处的库存仅为1825件、这是唯一可用的库存。  如果您需要其他信息、我建议使用 UCD9222-EP 作为器件型号来启动新线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在论坛上发布了一个新主题。 UCD9222-EP 仍处于相当活跃的状态、目前尚无使其过时的未来计划。

    感谢您的建议。

    此致、

    Binayak