This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:WDI 从 HIZ 更改为低阻抗(低电平)时的超时序列

Guru**** 1468350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819817/tps3828-the-timeout-sequence-when-wdi-changed-from-hiz-to-low-impedance-level-low

器件型号:TPS3828

设计

 WDI 在加电时处于 HIZ 状态、3秒后 WDI 将变为低电平、我们想知道进行超时复位需要多长时间?

在这种情况下、超时可能是一个范围。 内部复位 OSC 频率是多少? 当 WDI 从 HIZ 变为低电平时、看门狗时间开始点是什么时候。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    看门狗超时的时间在数据表中指定为1.6s。 该值的最小值为0.9s、最大值为2.5、涵盖了温度变化和器件。 内部复位频率不是我们指定的频率。 此外、当 WDI 处于最后一个下降沿时、即超时开始。

    谢谢、
    Abhinav。