This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:针对锂离子18650的小型太阳能电池板充电的组件建议

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820101/bq25505-component-recommendation-for-small-solar-panel-charging-of-li-ion-18650

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ24210

我将使用相对较小的太阳能电池为锂离子电池充电。  我的应用能够承受慢充电。

太阳能电池板:5V (6VOC)、30mA-34mA

电池:18650 3.7V 2200mAh、无热敏电阻

这是一个简单的应用、无需监控功能。  基本充电管理和电池保护。

我一直在研究 BQ24210太阳能充电器和 BQ25505升压充电器。  24210更易于实施且成本更低。

是否有人建议使用哪一个部件或其他更好的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25505上 VIN 的绝对最大额定值为5.5V。 当电池板 VOC 等于6V 时、它超过器件的最大额定值。 您将需要在 BQ25505的输入端添加电压钳位。

    另一方面、BQ24210是一款线性充电器、其输入需要高于输出电压。 根据您的照明条件、太阳能电池板的输出电压和电流会发生变化。 在弱光条件下、面板的输出电压可能小于电池充电电压、然后充电器将停止工作。

    此外、BQ24210中内置了一个固定值的安全计时器。 因为您的电池相对较大。 最大输入电流仅为34mA、为该电池充电需要很长时间。 将触发安全计时器。

    此外、BQ24210上的最小输出电流调节值为50mA。 因此、充电可能无法正确终止。  

    因此、具有外部输入钳位的 BQ25505可能是您的最佳选择。