This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:TPS56221和 LM10010电源有疑问?

Guru**** 1677530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS56221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819886/tps56221-tps56221-and-lm10010-power-supply-question

器件型号:TPS56221
主题中讨论的其他器件:LM10011

尊敬的支持成员。

我的客户使用了 TPS56221和 LM10011。

我有疑问。

(__LW_AT__问题1)
在 TPS56221和 LM10011的组合中、
TPS56221 VIN 和 LM10011 VDD 是否是另一个电源?

因为
数据表等中描述的电路图中共享了电源、在很多情况下、我想确认一下、以防万一。


(__LW_AT__)问题2
如果是另一个电源、
是否存在上升顺序的增加?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    TPS56221和 LM10011的电压可能相同或不同、具体取决于可用的电压轨。  TPS56221可由4.5V 至14V 的电源供电、而 LM10011的电源电压可由2.97V 至5.5V。 因此、实际上、它们仅在4.5V 至5.5V 的范围内(即5V 输入)使用同一电源。

    对于定序、我认为这并不重要、但我会先提到 TPS56221、然后是 LM10011。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:

    非常感谢您的回答。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee、