This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62130:TPS62130最小工作输入电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819998/webench-tools-tps62130-tps62130-minimum-operating-input-voltage

器件型号:TPS62130

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的社区:

我一直在使用 TPS62130为电路板创建1.35V 电源、输入由3-4.2V 的锂离子电池额定电压供电。在数据表中、TI 说明 TPS62130的工作范围为3-17V、 但是、当我的输入接近3.2V 时、芯片输入和输出电压会在非常短的时间(大约3ms)内下降、然后恢复正常。 这会导致我的系统进入关断状态、无法重置为正常工作状态。

我尝试在 TI- Webench 中对我的案例进行仿真、但结果是相同的、即使输入电压低至3.1或3.01、最低可接受电压也是3.2V。

因为 TPS62130的输入过于接近最小工作电压、因此无法正常工作。 原因在这种情况下、我使用2.9V 或2.8V 为 TPS62130的输入供电、但仍然可以工作、但较低的电压会使 UVLO 触发并停止工作。

我真的想知道 TPS62130是否可以使用接近额定最小输入电压的输入?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与我们分享您之前提到的波形? 导致系统进入关断状态的行为是什么?

    我不太确定如何使用 Webench 工具、我尝试了输入 VIN=[3.0;17] V、VOUT=1.35V 和 IOUT=3.0A、工作正常。 您能否准确描述 Webench 中为您提供错误的输入内容?

    谢谢!

    此致、

    Dorian