主题中讨论的其他器件: TPS55160Q1-EVM
您好 TI;
我们有一些 TPS55165Q1-EVM、我们需要将该稳压器用作降压/升压稳压器、以便根据3.5V 至9V 的输入电压范围生成5V (300mA)。
我们将使用 用户指南(SLVUAY1–2017年11月)。
有一个"图3。 原理图—无变化
还有"图5。 TPS55165Q1-EVM 原理图-装配选项"。
1-我们应该使用哪一个作为实际 EVM 的参考?
2 -根据上面所述要求的原理图、我们应该使用哪一个。
3-为什么这两种原理图之间存在差异?
3A-为什么在图5中移除图3的二极管和其他组件?
3b-没有这些设备,可能导致稳压器功能正常或性能下降?
此致;
谢谢