This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:逻辑电平确认

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819744/bq25890-logic-level-confirmation

器件型号:BQ25890

我相信很多人都会觉得这是一个愚蠢的问题,所以应该很快,容易回答(我希望):)

我已将 BQ25890实施到一个将3V3 MCU 直接连接到 BQ25890芯片上的 I/O 引脚的设计中。

在 LiPo 电池电压变化为3.2V - 4.2V 的情况下、逻辑引脚(STAT、INT、OTG 等)是否会向我的 MCU 馈入超过3.3V 并损坏它?

或者、这些引脚在悬空时内部是否只能看到1.8V 的最大电压?

提前感谢(希望)简单的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Disco:

    STAT 和 INT 是开漏引脚并且需要一个外部电阻器上拉至一个外部电压、不超过7V 绝对最大值

    OTG 引脚是一个高阻抗引脚、内部未上拉为高电平或低电平。  它不应保持悬空、其电压不能超过最大绝对值7V

    此致、

    Jeff