请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 如果您想使用 UCC28070来执行 PFC、2kW 交流/直流的 PFC、但输入交流为两相、例如输入交流、可以使用 UCC28070来实现 PFC 功能、或者您有更好的建议。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
两相输入是什么意思?
PFC 的正常输入是两个异相交流电源。
您可以调用该线和中性点、或 A 相和 B 相、但实质上它表示两相输入。
因此、我相信您的问题答案是肯定的、UCC28070可与两相输入一起使用以生成2kW 功率。
此致
John