This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178EVM-792:未获得足够的电流

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818441/tps61178evm-792-not-getting-enough-current

器件型号:TPS61178EVM-792
主题中讨论的其他器件:TPS43061

使用开发板、3节18650电池的输入电压为12V、输出为16V。  完美!  没有足够的电流来运行我们的电机。  我们使用电池、因此我们的输入电压可以介于4V 和12V 之间、我们希望输出为16V。  在最重的负载下、我们需要高达6A 的电流、但典型值为3A。  在6A 时、我们希望切断电源、并在负载低于6A 时恢复供电。   

您能否为我们推荐更有意义的器件(希望使用评估套件)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在简介中看到的、它说这是一个10A 部件、应该为我们的应用提供足够的功率。  这可能是配置问题吗?  该表显示的安培值要小得多。  10A 峰值电流? 最大稳定状态仅为2A?  如果是、我们的应用是否有更好的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    10A 是输入电流、而不是输出电流。 在此应用中、输出功率为96W、输入电流可从4V 达到至少24A。

    我建议使用升压控制器器件、例如 TPS43061