This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:WDT 的独立启动延迟

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000, TPS3431, TPS3430, TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818336/tps386000-individual-start-up-delay-for-wdt

器件型号:TPS386000
主题中讨论的其他器件: TPS3431TPS3430TPS3840

你好!

 TPS386000看门狗计时器是否可以在某种程度上具有单独的启动延迟、同时仍使用所有4个通道进行电压监控?

WDT 的600ms 轮询窗口(启动后)不足以让处理器启动并向 WDI 发送信号。

您是否有如何实现这一目标的建议?

非常感谢!
Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    在 WDT 延迟时、无法在/RESET1上监控器件。 我认为最好的解决方案是在启动期间使/MR 拉低、或者使用 CT1使/RESET1延迟、强制/RESET1输出为低电平并禁用 WDT。 然后、当准备就绪时、将/MR 恢复为高电平、WDT 将正常开始运行、SENSE1将照常开始监控。 注意:只要/RESET1为低电平、WDT 就会被禁用。

    这是否适合您的应用? 另一种解决方案可能是使用具有看门狗禁用和可编程超时功能的单独可编程看门狗器件、例如 TPS3430、TPS3431。

    请告诉我这些建议是否适用于您的应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的快速回答!

    我们将检查该特定应用的最佳选项是什么。 除了使用外部 WDT、 TPS3840等附加电压监控器也可能是一个不错的选择。

    此致、

    Marcus