This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:拓扑

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817542/webench-tools-tps40210-topology

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM51551LM5155

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

为什么我不能在这里选择反激式?

此外、我还在寻找以下解决方案。 您是否有合适的参考设计?

48V=>12V (40W)反激

48V=>5V (40W)反激

48V=>3.3V (40W)反激

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    支持此器件的专家已外出。 他们将在下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    WEBENCH 中的反激式模型尚未创建、TPS40210也绝对支持反激式拓扑。  不过、我建议您使用 LM5155或 LM51551、这是我们用于反激式的最新控制器。  

    您可以向 PDS 组提出参考设计请求、以帮助您进行设计。

    此致、

    Youhao