This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:LM5085在运行1周后损坏

Guru**** 2523360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816770/lm5085-q1-lm5085-damaged-after-1-week-running

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085

你(们)好

我与 LM5085一起制定了一个项目、将电压从48V 降低到12V。 输出的最小电流为10mA、最大电流为2A。
对于 LM5085、我使用 WEBENCH 来定义其周围的组件。
LM5085的电气原理图如所附的图表所示。


我组装了这个项目的12个板并让它们运行。 1周后、10块电路板停止工作。
我在10个电路板上进行了测量、所有 LM5085都损坏了。 在最小负载下、输出电压(在 Cout 上)为4V、在没有负载的情况下、输出电压为48V。
在某些电路板上、我刚刚更改了 LM5085、它再次运行。
在其他电路板上、我更改了 LM5085及其后插入的其他元件、因为这些元件也损坏了。

今天、我下载了"LM (2) 5085_Quick_Start"并将有关这个我的项目的所有信息放在附件中(我将 Quick_Start 放在附件中)。
但一些 Quick_Start 结果与我的项目中的值不同。
此外、Quick_Start 建议将45m Ω 电阻器(R4)与 Cout 串联、在我的设计中、它没有该电阻器。

是否有人可以检查我的 LM5085项目是否有问题?
L1的这一较低值是否会损坏 LM5085?
R4是否缺失可能会损坏 LM5085?

谢谢你。
Marcos Bloedow

e2e.ti.com/.../3007.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xlse2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    是的、需要一个与输出电容器串联的电阻器。 这会产生三角纹波(COT 控制架构所需)、由反馈电阻分压器馈送至 FB 引脚。 上部反馈电阻器上的前馈电容器将更多的此输出纹波耦合到 FB。 我建议使用  快速启动文件中列出的组件值、并遵循数据表中的指南。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim。

    感谢您的回答。 我将在我的设计中添加与输出电容器串联的电阻器。
    缺少该电阻器是否是损坏电路板 LM5085的原因?

    此致、
    Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos、很可能是。 FB 引脚需要纹波以确保稳压器的稳定性。

    --

    Tim