This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:PFC 电流问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818415/ucc28064a-pfc-current-issue

器件型号:UCC28064A

您好的团队:

请在下面的问题和 原理图以及波形中提供帮助、谢谢。

什么类型的条件可能会导致 PFC 电流噪声,如以下波形所示?

问题是什么导致最大 负载1.84上的 PF 下降

A?  

CH1:Vbulk、Ch2:VDS_Q2、CH4:L6_PFC 电流

e2e.ti.com/.../EP1720-SCH-for-PFC-190626.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我查看不正常的波形时、看起来电感器电流的幅度是原来的两倍。  从开关节点看、栅极驱动器看起来短暂关闭、然后再次打开。  这会导致电感器电流加倍、因为电感器不会切换零电流。

    这可能是由于耦合到 ZCD_A/B 引脚的噪声导致栅极驱动器误区引起的。  这可以通过过滤 ZCD_A/B 引脚来解决。  我在原理图上看到这些电容器有放置架。  您可以尝试向这些引脚添加22至33pf、以查看它是否有助于消除干扰。

    我已经看到的另一个可能导致这种行为的问题是升压的输入是否高于升压的输出。  但是、560uF 应该具有足够的电容、但无论如何、您可能需要对此进行检查。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请在问题下面提供帮助,非常感谢。

    1.在更改为33pF 和47pF 后,仍然有相同的问题, 需要您 的帮助来提供其他解决方案来改善  PFC 电流噪声问题。

    如果 ZCD1和 ZCD2迹线与布局平行工作,是否会相互干扰?

    3.请帮助 分享 连接到 PGND 或 AGND 所需的状态类型?