This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 原理图审阅

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817766/schematic-reivew

器件型号:TPS56637

大家好、  

请帮您查看以下24V->12V/4A 设计。

谢谢

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我正在与支持此设备的员工联系。 下周一还会再来的 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请您在今天之前提供评论吗? 这对客户来说相对紧迫。 谢谢。

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我对 EN 电阻 R2=169k、R3=4.7K 有顾虑、这会导致45.3Vstart 和40.5Vstop。 请将其更改为 R2=162k 和 R3=14.3k、以获得15Vstart 和13Vstop。

    R6仅用于测量环路增益、如果没有测量计划、则可以将其移除。

    此外、请阐明输出电容器的类型或器件型号。 陶瓷电 容器还是电解电容器?

    谢谢。

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    它们使用3*22uF 电解电容器。 谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    现在他们没有 C1 C10 100uF 电容、他们想知道设计是否需要这种电容。

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    如果要使用  3*22uF 电解电容器,我建议移除 R9和 C6。

    对于 C1/C100 100uF 电容器、是否对输出/输入电压有任何规格要求?  

    谢谢。

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    到目前为止没有。 对于 UVLO 校准、对于15V/13V 设置、我计算出上限分辨率为373k、下限分辨率为31.9k。

    请帮您再次确认。 谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    对于 UVLO 计算、有一个新的器件版本、VEN_RISING 更改为1.18V、VEN_FALLING 更改为1.12V。

    使用新的 VEN_Rising 和 VEN_FALLING、您可以获得后续 UVLO 设置。