This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828-Q1:规范咨询上的 WDI 引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816740/tps3828-q1-wdi-pin-on-specification-consultation

器件型号:TPS3828-Q1

您好!

    我对 TPS3828Q1的规格有一些疑问。

   我的选择器件。否、如下面的红色框所示。

   

  我需要复位开漏状态、如下所示、这意味着 WDI 引脚悬空?

 

    

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您查看的器件比较表只是告诉您该产品是否具有 WDI 引脚或 MR 引脚。 TPS3828-Q1包含这两个器件。 如果您不使用 WDI、则应将此引脚连接到高阻抗以避免错误复位。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的反馈。

    我的产品说明书如下所示:

    这意味着、如果我不需要 WDI 功能、将1k Ω 电阻连接到 GND、那么该 WDI 引脚会被禁用吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的、您应该断开 WDI、如果您对自生成的 WDI 脉冲满意、将其保持断开、或者将其从 WDI 连接到 GND。

    谢谢、

    Abhinav。