请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075T 大家好
如果我们问 BQ24075T、您会介意吗?
我们的客户使用具有以下设置的 BQ24075T;
's setting="">
EN2、EN1:0、1 (500mA。 USB500模式)
ILIMT = 500mA
ISET = 420mA
TMR = 4h
如果系统电流=300mA、则充电电流降至200mA。
并联运行与充电电流成正比、电流为200mA/420mA。
因此、向上计数将变为大约半个周期。
安全计时器错误将为8h。(4h×2)
正确吗?
特别是、我们要确认描述
'例如、如果充电电流减少一半两分钟、则定时器时钟会降低到一半频率、计数器计数也会减半、因此"计数"时间仅为一分钟。'
数据表 P17中。
此致、
大田松本 's>