This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116-EP:此器件是否适合用作完整的 DDR4电源解决方案?

Guru**** 2587165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116, TPS65295, TPS51200-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817188/tps51116-ep-is-this-part-suitable-as-a-complete-ddr4-power-solution

器件型号:TPS51116-EP
主题中讨论的其他器件:TPS51116TPS65295TPS51200-EP

大家好、

正在寻找 DDR4电源解决 方案- TPS65295看起来非常好、但我对 TPS51116非常感兴趣、因为它具有高可靠性和 mil 温度范围。

按 DDR4电源解决方案进行排序时、虽然根据数据表及其实际页面、但未提及 DDR4。 似乎可以将其配置为用于 DDR4、但想让其他一些人输入我是否正确这么说、甚至是这样、如果这是正确的方法、而不是选择 DDR4电源的替代解决方案。

这里的主要目标是高可靠性和高温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    尽管数据表中未专门提到该器件、但该器件应可配置为 DDR4。

    VDDQSNS 在1.2伏下的电气特性进行了测试。

    如果您需要另一个-EP 选项、TPS51200-EP 也是另一个选项。

    谢谢、

    Daniel