This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:错误条件:不能#39;不能以良好的输入电压为电池充电。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816783/bq24195-error-condition-doesn-t-charge-the-battery-with-a-good-input-voltage

器件型号:BQ24195

我看到同样的问题。 我不知道"现场"到底是什么原因导致这种情况发生、但我们制造了许多便携式充电器。 在大多数时间内、无论是为内部电池充电还是为插入的器件供电、它们都按预期工作。 但是、在某些情况 下、如 REG09故障寄存器中的位4和位5所示、BQ24195芯片进入"故障"模式。

如果连接了一个非常好的电源、它将被忽略、电池将不会充电。 使其恢复正常的唯一方法是断开电池并将其插回、即"硬电源循环"。 这种行为的原因是什么?更重要的是、软件如何恢复正常操作?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    哪个故障由位4和位5报告:

    00–正常、01–输入故障(VBUS OVP 或 VBAT < VBUS < 3.8V)、10–热关断、11–充电安全计时器过期

    切换/CE 位[REG01 (b4:5)] 或 HiZ 位[REG00b7] 可能会清除故障。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Jeff。

    我认为故障是01 -输入故障、至少在大多数情况下是如此。 正如我说过的、这种情况并不经常发生、我们不知道如何重现、但我会尝试添加代码来切换建议的位。 我想我应该将 REG01[5:4]设置为00 -禁用充电、然后再设置为01 -为电池充电。 REG00[7]变为1、然后变为0、对吧?

    我尝试重置 REG07[5](BATFET_DISABLE)、但它似乎没有任何效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    充电器是否因过流而自动禁用 BATFET?  我认为输入故障不会报告这种情况。

    电源正常(REG08bit2)报告什么?  充电器的插座电源检测电路很差、从输入源拉取30mA 电流、并确认电源不会降至3.8V 以下。  如果不是、则电源状态不好、并报告输入故障。

    此致、

    Jeff