This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:由于负载电流增加、SW 引脚的导通时间波动

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816560/lm25011-fluctuation-of-on-time-of-sw-pin-due-to-increase-of-load-current

器件型号:LM25011

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

开发中的电路板使用 LM25011MY 作为应用、将24V 转换为7V。 当连接到 LM25011车型年款输出的 IC 的工作频率(耐受电压为16V)增加(电流消耗增加)时、会发生 IC 损坏的情况。 (如果拆下 LM25011MY、则使用稳定的电源提供7V 电压、此时 IC 不会损坏。)

对每个部件执行电压测量以确定故障原因。 如果负载 IC 的工作频率增加(电流消耗增加)、SW 引脚输出的脉冲数将减少、脉冲宽度将逐渐增加、输出电压的纹波电压将增加。
(我已附上波形材料和电路图作为参考。)

e2e.ti.com/.../LM25011-waveform.pdf

以下是问题的内容。
・我认为、对于 LM25011MY、SW 引脚的脉冲输出宽度是由连接到 RT 引脚的电阻器根据 COT 控制进行设置的、但脉冲宽度会因负载电流的波动而波动。 正确吗?
如果脉宽波动、您能告诉我们波动的原因吗?

•如果由于负载波动而降低纹波电压、是否需要降低电感值或增加开关频率?

此致、
TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    请检查 FB 引脚处注入的纹波振幅。  我建议您在此处填写 LM25011快速入门计算器:

    http://www.ti.com/tool/lm25011quick-calc

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的回答、Tim。 我的客户下面还有一个问题。

    通过将 RT 的电阻更改为160k Ω 并将开关频率从500kHz 提高到1MHz、即使我增大电流、SW 引脚的脉冲数也只会增加、但脉冲宽度不会改变。
    “如果增大电流,SW 引脚变化的脉冲数和宽度”的原因是“电源响应较差,可能会随负载波动而变化”,这是正确的吗?
    在这种情况下、是否需要提高电源的响应、增加开关频率、降低电感值以及增加输出电容?

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我随附了该设计的快速入门文件。 如果输出电流为2A、则对于500kHz 的开关频率、建议的电感器为12uH (假设其饱和电流高于峰值电流限制阈值、则68uH 可以)。

    e2e.ti.com/.../LM25011_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Calculator-24Vin-7Vout-500kHz.xls

    如果转换器运行在连续导通模式(CCM)下、则 SW 节点电压应是编程开关频率下的周期性电压。 请注意、当输出电流大于电感纹波电流的一半时、会发生 CCM。

    查看原理图、可以看到纹波生成电路的阻抗非常大。 我建议将 R27减小到100-200k 并相应地增大 C19 (以在 FB 达到20-50mV 的纹波振幅)。 此外、鉴于反馈电阻器值相对较低、耦合电容 C28应为0.1uF。 更多详细信息、请参阅 LM25011数据表的第8.2.2.3节和应用手册 snva874。

    此致、

    Tim