This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:SW 节点上升沿下降

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817076/tps54627-sw-node-rising-edge-drop

器件型号:TPS54627

大家好、团队、

我将 TPS54627用于12V 输入、1.2V 输出。

我发现 SW 节点的上升沿存在压降。 我想知道的是:

(__LW_AT__1)为什么会出现此压降?

(__LW_AT__2)它会对我的系统造成什么影响?

此致、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kelly、

    上升沿行为取决于内部驱动器和寄生电感。 不用担心、它没有问题、也不会影响您的系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neal、

    非常感谢您的回答。

    我已经测试了其他情况、发现只有12V 至1.2V 的电压降。 那么、这与输入和输出电压甚至输出电流有关吗? 为什么?

    您能给我一些介绍这种现象的材料吗? 如果是 NDA 限制、您可以通过电子邮件 kelly-bai@ti.com 将其发送给我

    此致、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我将向您发送电子邮件、以进行更详细的讨论。