This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51623:TPS51623最大 OCP 值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816810/tps51623-tps51623-maximum-ocp-value

器件型号:TPS51623

您好、先生、  

我们使用 TI TPS51623计算器工具来设计 OCP 值、  

但我们看到 过流限制最大设置为17A (Pin10 1200k、Pin12 100k、Pin13 429k)、

如果尝试设置17A 以上、则 Pin10&Pin12&Pin13是相同的值。

我们的客户想要设计 Iout=18A & OCP=32A、如何设置 组件值?

VIN=12V~19V

VOUT=1V

Iout=18A

OCP=32A

L=0.33uH (3.5m Ω)、800kHz。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、  

    参考数据表的电气规格表、有8种 OCP 设置、单位为 mV。 这些电压表示 VCSP 至 VCSN 电压。 要实现更高的 OCP 值、您可以使用较低的 DCR 电感器、或提高 DCR 感应网络中的分频比(请注意、这也会降低控制器的信噪比)。 无论如何、XLS 工具会抱怨3.5m Ω DCR、因为它会产生大于3%效率的大量功率损耗。 这只是一个指导原则、您是否接受它取决于您。您应该能够输入所需的 OCP 值并使用解算器宏(CNTRL+Q)重新计算 DCR 分频器网络。