This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:PoE 电路无法输出正常电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816468/tps2378-poe-circuit-cannot-output-normal-voltage

器件型号:TPS2378

这是 POE 电路、现在发现了一个问题、1.4引脚具有50V 电压、1.5引脚仅具有几个 V 电压、不知道原因是什么? 也就是说、MOS 晶体管之间的4.5引脚没有打开、不知道为什么? 正常条件是1.5引脚也是50V。 另一个 IC 也是如此。 这种现象 已经存在很长时间了。 请帮助支持。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否在 POE_DC_VCC 和 RTN 之间连接了负载? 如果是、您能否尝试移除此负载并测试内部导通是否打开? 谢谢!