This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:bq77915

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816640/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

我需要 bq77915中的欠压保护规格、该值将被使用。 以及与 bq77915链接的外部电池平衡电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jishnu、

    数据表在电气特性表中显示了欠压精度。 在25C 时为+/-18mV、在不同的温度范围内、规格要宽一些(请参阅数据表的第7页)。

    有关 BQ77915电池平衡的视频中包含一个具有外部 FET 的示例原理图: https://www.youtube.com/watch?v=wewL0oJRBNM

    仅当平衡电流需要高于50mA 时才需要外部 FET。

    此致、

    Matt