This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:VC1和 VC2的泄漏电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816624/bq28z610-leakage-current-of-vc1-and-vc2

器件型号:BQ28Z610

大家好、

客户对 VC1和 VC2的泄漏电流有两个问题、谢谢。

1) 1) 如果电池电压为3.85V*2节电池、则 VC2和 VC1的泄漏电流分别是多少?

2) 2)如果 BQ28Z610关断且电池电压为 1.8V*2系列,则 VC2和 VC1的泄漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    未对泄漏进行表征。 但是、除非由于电池平衡而打开旁路、否则它在 IC 内部时会很小。 关断时、整个器件都关闭、因此器件的总泄漏电流最大为2uA、典型值为0.5uA。