This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:关于开关频率精度、FMEA 数据和降低开关频率点

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823, TPS62822, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816592/tps62823-about-switching-frequency-precision-fmea-data-and-reducing-point-of-switching-frequency

器件型号:TPS62823
主题中讨论的其他器件: TPS62822TPS62821

请给我回答我的问题。

这些问题对于 TPS62821、TPS62822和 TPS62823而言是常见的。


①I 需要知道开关频率的变化。
能不能告诉我精度(例如、x ±10%)或测量的开关频率分布数据?


②Do 您有 TPS6282x 的 FMEA 数据? 如果有、您可以向我发送该文档吗?


③The 数据表如下所示;

我希望在开关频率不降低的情况下使用 TPS6282x。
我想知道开关频率开始下降的点。
有公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    要查看开关频率的变化、请参阅 D/S 第18页的图34和35 根据您的应用、您可以在 PWM 中使用这些器件、或者我建议您使用固定频率器件(无 DCS 拓扑)。 您可以使用 WEBENCH 查找合适的器件: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
    通常、FMEA 数据可用于汽车器件、因此、如果需要、您应该选择汽车器件。 在任何情况下、我都无法发布统计数据、因为我无法扩展 D/S 规格。 我可以了解您的应用程序和卷的一些信息吗?