This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TI-USB 双角色电源/数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170014/tps65988-ti-usb-dual-role-power-data

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: 、TPS6598X-CONFIG

尊敬的团队

我的一位客户对 TPS65988 EVM 有疑问。 请帮帮我。

我们获得了 TPS65988EVM 来执行附件充电器适配器应用、尤其是能够为 USB 通信主机充电(同时充电并作为 USB 通信的主机)。 要在此应用中使用 EVM、我们安装了 TPS6598X-CONFIG。 但是、我们不确定为了实现我们的应用、我们必须执行哪些角色分配。 此外、TPS6598X-CONFIG 在尝试将其与 TPS65988EVM 连接时不断出错、因此我们无法通过 TPS6598X-CONFIG 读取或更新 TPS65988EVM 中的配置。 我们想询问您是否需要下载和安装任何其他软件/工具。 我们还想了解我们打算申请所需的角色分配信息。

我们获得了 TPS65988EVM 来执行附件充电器适配器应用、尤其是能够为 USB 通信主机充电(同时充电并作为 USB 通信的主机)。

 要在此应用中使用 EVM、我们安装了 TPS6598X-CONFIG。 但是、我们不确定为了实现我们的应用、我们必须执行哪些角色分配。 此外、TPS6598X-CONFIG 在尝试将其与 TPS65988EVM 连接时不断出错、因此我们无法通过 TPS6598X-CONFIG 读取或更新 TPS65988EVM 中的配置。 我们想询问您是否需要下载和安装任何其他软件/工具。 我们还想了解我们打算申请所需的角色分配信息。

非常感谢、致以最诚挚的问候

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunus、

    感谢您与 E2E 联系!

    我很快就会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunus、

    很抱歉耽误你的时间!

    您是否能够解决此问题?

    EVM 所需的唯一工具是 GUI 工具、微型 USB 和桶形插孔连接器。

    谢谢、

    Kevin