请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 我们需要使用 TPS23754来制作 POE 和适配器(24V、适配器优先级)电源、并确保在适配器断电时 POE 可以继续供电。 我们不确定 PSE 侧是否具有监控功能。 我们需要在 PD 整流后添加稳压器和电阻器、以保持至少10mA 的电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Xiaofu、
感谢您与我们联系!
正确的做法是、PSE 侧具有电流传感器、需要从 PD 接收维持功率特征(MPS)。 这意味着 PD 需要 始终充当负载、以避免 PSE 关闭端口。 对于标准模式、在该条件下、PD 可以是脉冲(占空比>~25%)或振幅大于10mA 的直流电流。
在您的图片中、它是 MPS 的直流负载。 它需要满足 V (适配器)- V (所有 ORing 二极管正向压降)- V (齐纳二极管)> 10mA x R 的要求。对于无中断适配器->PoE 转换、需要禁用 APD。
此致、
Diang