This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:输出问题

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175242/tps3704-q1-issue-with-output

器件型号:TPS3704-Q1

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我们使用的是标准电压监控器(TPS37042A3OFDDFRQ1)。 器件型号表示此 IC 为开漏-低电平有效。 根据数据表、SENSE1和 SENSE 2的标称监控电源电压分别为3.3V 和1.2V。

在问题电路中、VDD 为3.3V、SENSE1连接至3.3V、SENSE2连接至1.2V。 我们期望输出为"高电平"。 然而、尽管感测到的电压正在正常运行、但输出被测量为"低电平"。 我们使用了一些器件、它们的输出保持低电平。

我已附上原理图。 您能在 这方面为我们提供帮助吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的提问。 我很乐意提供帮助。 您是否能够提供 SENSEX 和 RESETX 的示波器截图?

    需要注意的一点是、R62低于我们通常为开漏器件推荐的值。 10公里将是我们的典型甜蜜点。

    Jesse