在我们的设计中、二极管钳位高达5伏和3.3V 的电源轨、这些电源轨由 TPS65381供电。 例如、在传感器输入上、我们不希望电压远远高于3.3V、因此我们有一个高达3.3V 电源轨的二极管、可将传感器输入钳制到最大~4V。 我想知道 TPS65381将如何处理这个额外的电流。 如果有大量电流被灌入电源轨、TPS 会将额外的电流灌入接地、返回到 VBATP、或者它不会处理额外的电流、并且电源轨上的电压会增加、从而导致过压情况?
我在数据表中找不到答案、非常感谢您的帮助、
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的设计中、二极管钳位高达5伏和3.3V 的电源轨、这些电源轨由 TPS65381供电。 例如、在传感器输入上、我们不希望电压远远高于3.3V、因此我们有一个高达3.3V 电源轨的二极管、可将传感器输入钳制到最大~4V。 我想知道 TPS65381将如何处理这个额外的电流。 如果有大量电流被灌入电源轨、TPS 会将额外的电流灌入接地、返回到 VBATP、或者它不会处理额外的电流、并且电源轨上的电压会增加、从而导致过压情况?
我在数据表中找不到答案、非常感谢您的帮助、
谢谢
这些二极管将其他输入电路钳制到由 TPS65381供电的电源轨。 就像这样
在此简单示例中、D1将把~4V 以上的任何电压灌入3.3V 电源轨。 我想知道3.3V 电压轨可以消耗多少电流、过多电流会发生什么情况。 它是否会进入 VBATP、GND、或者是否会升高电源轨、从而导致过压情况。 换句话说、如果我在输入端施加36V 电压、3.3V 电压轨会发生什么情况?