This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:EVM 或设计指南 TIDA-020033 (TIDUA71)原理图和放大器;PCB 设计文件

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020033, LM5123EVM-BST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174738/lm5123-q1-evm-or-design-guide-tida-020033-tidua71-schematic-pcb-design-files

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020033LM5123EVM-BST

团队好、是否可以为 LM5123EVM-BST 和/或设计指南 TIDA-020033 (TIDUA71)获取原理图和 PCB 布局文件(首选 Altium)?

提前感谢、致以诚挚的问候。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我将尝试获取这些文件。 2-3天内还会回来的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我已经有 LM5123 EVM 文件-随附 heree2e.ti.com/.../BMC068B.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要访问 schmatic / layout/Altium 文件、请访问 TIDA-020033页面上的请求链接。 这些文件可用、但位于 MySecure 门户之后。