This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023运行问题

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174658/lm5023-lm5023-operation-problem

器件型号:LM5023

您好!

我正在使用 LM5023从事反激式转换器

我在点 PCB 上组装的电路、以使用直流电源进行测试、如下所示:

转换器的额定值是多少
输入:85VAC - 230VAC
输出:19VDC、3.43A、65W

变压器是定制设计的、额定电压为
PRI:85V 至300V
秒:19V @ 3.5A
AUX:10V 至12V @ 50mA
FS:工作频率为60至100kHz (最大130kHz)

MOSFET VDS 波形如下所示:

1) 1)为什么即使在将缓冲电路连接到变压器后、流出的峰值也会如此大?  

(即使使用与 LM5023EVM 相同的缓冲电路后 、也会观察到该高尖峰、而 EVM 在实际测试中仅提供64V 尖峰)

2) 2) 30 W 负载测试后、电路是否也会停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    "...我已组装在点 PCB 上进行测试的电路"的具体含义。  这是带有焊接组件的 PCB 还是带有点对点布线的原型板?  点对点布线具有大量杂散电感、这会导致电压尖峰上升、不建议用于开关电源测试。

    要回答您的问题:

    1) 1) EVM 不使用与470pF 钳位电容器串联的220 Ω 电阻器。  如果您使用220欧姆电阻器、请将其移除。  此外、需要使用"扫描探头"上的尖头和套管进行类似的测量。  使用'scope 探针上的典型接地线将拾取开关噪声并给出错误读数。

    2) 2)"停止工作"到底是什么意思?  它是否仍在切换(小脉冲)或尝试突发切换?  如果没有"示波器图"、我猜的是变压器可能会饱和、或者 CS 引脚会拾取噪声并终止栅极脉冲。

    EVM 使用了 Wurth:750313417的变压器。  您的变压器与此变压器相比如何?  您对 EVM 设计进行了哪些其他更改?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的建议。

    我对此还有一些疑问。

    1) 1)当我在 TI 的 Tina 软件中仿真同一电路时、在开关关闭后会出现大量的高频振铃。 然后、在连接220欧姆电阻器后、高频振铃被阻尼。 但是、是的、我也会尝试不使用它。

    此外、我还使用了同一探针检查评估板中 MOSFET 的 VDS。此外、观察到的峰值电压相对较低、约为64V。  由于探针相同、因此是使用点 PCB 引起的探针问题还是问题?

    2) 2)停止工作的含义是:负载上的电压降至零

    3) 3)我怀疑变压器是否饱和、因为变压器额定值与计算结果匹配。
    EVM 和我们的变压器之间的主要差异是初级电感、这取决于最小开关频率。  
    对于 EVM 的变压器、它是70kHz;对于我们的变压器、它是100kHz。

    测试时输入端的额定电压也处于低侧(仅为135V)。 30W 负载后的关断是否有一些不同的原因?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    请告诉我"dot pca"到底是什么意思。  可能会发送图片。

    EVM 未使用220欧姆电阻器、因此我要将其移除。  仿真中的寄生效应与实际 PCB 非常不同、因此不建议在仿真中调整缓冲器。

    您能否使用示波器确定稳压器为何在30W 后停止工作?

    Eric