请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553 大家好、
在数据表中、输出端的最小电压为-0.3V、 此限制是否也适用于短路测试?
短路测试设置是什么? 是电子负载短路还是空气开关短路? 使用了什么输出二极管?
非常感谢
扇出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、输出端的最小电压为-0.3V、 此限制是否也适用于短路测试?
短路测试设置是什么? 是电子负载短路还是空气开关短路? 使用了什么输出二极管?
非常感谢
扇出