请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 大家好、
我的客户希望启用低温限制功能、您能帮您仔细检查设置。
步骤1:设置低温限制
该寄存器为 oxEE、位0-8
偏移基线是什么、实际的寄存器地址是什么?
步骤2:启用温度限制功能
正确的寄存器是什么? 它是0x40的位9吗?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望启用低温限制功能、您能帮您仔细检查设置。
步骤1:设置低温限制
该寄存器为 oxEE、位0-8
偏移基线是什么、实际的寄存器地址是什么?
步骤2:启用温度限制功能
正确的寄存器是什么? 它是0x40的位9吗?
非常感谢