This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:设计问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171078/ucc256403-design-question

器件型号:UCC256403

您好!

我对设计有疑问。 持续功率为300W、但峰值功率估计约为700W。 为了避免转换器进入突发模式、我如何继续设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    请为您的 LLC 设计使用700W 设计计算器(www.ti.com/.../sluc675)。

    VCR 引脚电容器和 BW 和 LL/SS 引脚电阻器可进行调节、以避免控制器在负载为300W 时以突发模式运行。

    在开始设计原理图之前、请随时分享您的设计。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makikanta、  

    我将如何与您共享该文件?

    此致、

    Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 e2e 直接消息共享。 我将向您发送连接请求。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我向您发送了该文件。 你找到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、gautham、

    在您的设计计算器中、我观察到 LLC 谐振回路最大增益无法匹配所需的增益。

    您需要调整 LLC 参数、以确保满足最大和最小增益。

    请参阅应用手册中给出的设计示例(第21页)、并相应地调整参数。

    《设计 LLC 谐振半桥电源转换器》一文

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢您的指出。 我重新调整了这些值、您能再看一下吗?

    谢谢、

    Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Manikanta 是美国度假的好去处、将于周一回来。  我只是想让你知道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我很感谢大家的注意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我已经查看了新的设计计算器。 看起来不错。

    我要关闭此主题。 如果您有任何问题、请随时打开此主题。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢你的帮助。 我还有另一个问题、这里显示的初级端子电压和次级端子电压的值。 它们是使用一些余量计算的吗? 如何计算450Vac 和36Vac 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一个排印错误。 这些是峰值而非 rms。  这些值(450V 峰值、36V 峰值)为变压器设计提供了裕度。 450V pk 是因为 LLC 的输入电压不超过450V,因为 PFC 电容器的额定电压为450V。 36V pk 是由于 Vo=12V、第二绕组的电压应力为24V、36V pk 为1.5*24V、裕度为50%。

    此致

    曼尼甘塔 P